This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:CPSW ICSSG 复位引脚

Guru**** 2455450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462599/am6422-cpsw-icssg-reset-pin

器件型号:AM6422

工具与软件:

您好、

  我通过引用链路中的操作在器件树中添加了 PHY 复位引脚、但它 似乎不起作用。 我用示波器测量了它的水平、发现它没有变化、始终处于高水平。 可能是什么原因? 我们目前使用的是 SDK8.06、Linux 内核版本是5.10。    

e2e.ti.com/.../5507593

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 udelay 函数不准确。 我在器件树中给出的参数是2us、但实际示波器测量结果是10ms、而且每次都不相等、是在 ms 级别。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    对这里的延迟答复深表歉意。 您是否仍需要帮助?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       目前仍然存在这个问题、可以实现硬复位、但低电平的时间与1us 的实际设置不一致。 您能解释一下为什么会这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    RESET 引脚是否会始终最终更改值、但问题是延迟可能是几毫秒而不是几微秒?

    或者、是否存在 RESET 引脚从不更改值的情况?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      复位时间与器件树的定义不匹配。 给定的值为1us、但实际上位于 ms 级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是最小复位延迟、对吧? 而不是最大值?

    我需要查看代码、但如果复位信号由 Linux 软件触发(而不是由基于某种状态条件的硬件电路触发)、那么有时需要看到几毫秒后 Linux 调度程序才会运行实际发送复位信号的代码。

    您使用的是 Linux 还是 RT Linux?

    如果复位信号由软件触发、那么 RT Linux 应能够提供更确定的响应时间。 但您仍然无法让 Linux 在2微秒内做出响应。 这需要真正的 RTOS、就像在 R5F 上一样。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       感谢您的答复! 我们使用的是 Linux、它目前符合我们的要求。 我正在考虑 Linux 在运行时出现延迟是否正常。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    嗯。 我不太清楚这个延迟值是否在 PHY 已注册并连接到 MII 总线的时间之外使用:

    ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-10.01.10.04/board-support/ti-linux-kernel-6.6.58+git-ti/drivers/net$ grep -r 'reset-delay-us'
    mdio/of_mdio.c: of_property_read_u32(np, "reset-delay-us", &mdio->reset_delay_us);
    
    ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-10.01.10.04/board-support/ti-linux-kernel-6.6.58+git-ti/drivers/net$ grep -r 'reset_delay_us'
    phy/mdio_bus.c:         fsleep(bus->reset_delay_us);
    ethernet/intel/igc/igc_base.c:  phy->reset_delay_us     = 100;
    ethernet/intel/igc/igc_phy.c:   udelay(phy->reset_delay_us);
    ethernet/intel/igc/igc_hw.h:    u32 reset_delay_us; /* in usec */
    ethernet/intel/igb/e1000_82575.c:       phy->reset_delay_us     = 100;
    ethernet/intel/igb/e1000_phy.c: udelay(phy->reset_delay_us);
    ethernet/intel/igb/e1000_hw.h:  u32 reset_delay_us; /* in usec */
    ethernet/intel/e1000e/80003es2lan.c:    phy->reset_delay_us = 100;
    ethernet/intel/e1000e/82571.c:  phy->reset_delay_us = 100;
    ethernet/intel/e1000e/ich8lan.c:        phy->reset_delay_us = 100;
    ethernet/intel/e1000e/ich8lan.c:        phy->reset_delay_us = 100;
    ethernet/intel/e1000e/phy.c:    udelay(phy->reset_delay_us);
    ethernet/intel/e1000e/hw.h:     u32 reset_delay_us;     /* in usec */
    ethernet/oki-semi/pch_gbe/pch_gbe.h: * @reset_delay_us: HW reset delay time[us]
    ethernet/oki-semi/pch_gbe/pch_gbe.h:    u32 reset_delay_us;
    ethernet/oki-semi/pch_gbe/pch_gbe_main.c:       hw->phy.reset_delay_us = PCH_GBE_PHY_RESET_DELAY_US;
    mdio/of_mdio.c: mdio->reset_delay_us = DEFAULT_GPIO_RESET_DELAY;
    mdio/of_mdio.c: of_property_read_u32(np, "reset-delay-us", &mdio->reset_delay_us);
    
    $ vi phy/mdio_bus.c
    /**
     * __mdiobus_register - bring up all the PHYs on a given bus and attach them to bus
     * @bus: target mii_bus
     * @owner: module containing bus accessor functions
     *
     * Description: Called by a bus driver to bring up all the PHYs
     *   on a given bus, and attach them to the bus. Drivers should use
     *   mdiobus_register() rather than __mdiobus_register() unless they
     *   need to pass a specific owner module. MDIO devices which are not
     *   PHYs will not be brought up by this function. They are expected
     *   to be explicitly listed in DT and instantiated by of_mdiobus_register().
     *
     * Returns 0 on success or < 0 on error.
     */
    int __mdiobus_register(struct mii_bus *bus, struct module *owner)
    {
    ...
            /* assert bus level PHY GPIO reset */
            gpiod = devm_gpiod_get_optional(&bus->dev, "reset", GPIOD_OUT_HIGH);
            if (IS_ERR(gpiod)) {
    ...
            } else  if (gpiod) {
                    bus->reset_gpiod = gpiod;
                    fsleep(bus->reset_delay_us);
                    gpiod_set_value_cansleep(gpiod, 0);
                    if (bus->reset_post_delay_us > 0)
                            fsleep(bus->reset_post_delay_us);
            }
    

    请注意、当该函数调用 fsleep 时、它会使处理器执行另一个任务。 因此、代码肯定不会在2usec 内运行、但在2usec 过后、如果另一个任务仍在使用处理器、该任务将在 Linux 调度程序允许 MDIO 函数再次运行之前完成其时间片。

    Linux 偶尔出现毫秒延迟绝对是正常现象。 您将从 google 搜索中得到更好的解释、但常规的 Linux 调度程序基本上是经过优化的、以便以最佳性能运行最多数量的代码。  这意味着、整个系统应该能相当有效地运行、但也意味着不能保证特定代码段能在特定的时间内运行。

    对于具有实时需求的系统(其中"实时"意味着某个任务必须在特定的时间内完成)、我们通常建议使用 RT Linux (比常规 Linux 更实时)或真正的实时操作系统(RTOS)。 RT Linux 允许特定代码几乎在所需的时间范围内一直运行、但由于某些代码段具有更高的优先级、因此总体系统性能可能会稍慢一些。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我理解这个过程,非常感谢!