请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U 工具与软件:
你(们)好
我正在介绍原生以太网模式的用法。
在 EVM 上配置本机以太网模式时、将创建四个端口(eth1、eth2、eth3、eth4)。
在该设置中、是否可以使用 处于 MAC 模式中的 ETH1和 ETH2 使用时 开关模式下的 eth3和 eth4 ?
请确认。
此致、
Dohyeon.Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我正在介绍原生以太网模式的用法。
在 EVM 上配置本机以太网模式时、将创建四个端口(eth1、eth2、eth3、eth4)。
在该设置中、是否可以使用 处于 MAC 模式中的 ETH1和 ETH2 使用时 开关模式下的 eth3和 eth4 ?
请确认。
此致、
Dohyeon.Kim