工具与软件:
你(们)好
我使用 ti sdk 构建了映像、并在 local.conf 中添加(image_install:append =" jsoncpp")的 meta-OE 层中添加了 jsoncpp 包。
创建的映像成功引导、位于/usr/lib 中
但是、没有用于开发的符号链接、并且/usr/include 中不存在头文件
创建映像时如何设置开发?
BR、
Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我使用 ti sdk 构建了映像、并在 local.conf 中添加(image_install:append =" jsoncpp")的 meta-OE 层中添加了 jsoncpp 包。
创建的映像成功引导、位于/usr/lib 中
但是、没有用于开发的符号链接、并且/usr/include 中不存在头文件
创建映像时如何设置开发?
BR、
Lee
您好、Jared
是的、我刚发现、我想包含用于开发的头文件、答案是 jsoncpp-dev。
这是对我的程序执行 find_package (所需 OpenCV)的结果。
The imported target "multiview" references the file [cmake] [cmake] "/usr/lib/opencv4/3rdparty/libmultiview.a" [cmake] [cmake] but this file does not exist. Possible reasons include: [cmake] [cmake] * The file was deleted, renamed, or moved to another location. [cmake] [cmake] * An install or uninstall procedure did not complete successfully. [cmake] [cmake] * The installation package was faulty and contained [cmake] [cmake] "/usr/lib/cmake/opencv4/OpenCVModules.cmake" [cmake] [cmake] but not all the files it references. [cmake] [cmake] Call Stack (most recent call first): [cmake] /usr/lib/cmake/opencv4/OpenCVConfig.cmake:126 (include) [cmake] modules/vision/CMakeLists.txt:18 (find_package)
我检查了路径并确认没有3rdparty 目录。
libconfentence.a 也出现了同样的问题、但我暂时修改了 OpenCVConfig、只检查了错误消息。
如何解决?
我想在使用 TI SDK 构建映像时将其忽略。
请告诉我这两种方法。
谢谢你。
BR、
Lee
您好、Lee:
您是否可以为 OpenCV 问题打开新的线程,因为这不再与 jsoncpp 有关?
[报价 userid="642979" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486003/tda4vm-add-package-for-dev-image_install-append-jsoncpp/5708991 #5708991"]我想在使用 TI SDK 构建映像时将其忽略。
[报价]我想在构建 TI 映像时忽略封装、您可以创建一个包含新封装的新层和映像。 然后、在构建新的映像时、它将包含额外的软件包、但 TI 映像不会。
此致!
Jared