This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:将 XDS560v2与 AM62D-Q1配合使用

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U, AM62D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463476/am62d-q1-using-xds560v2-with-am62d-q1

器件型号:AM62D-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU560V2STM-U

工具与软件:

尊敬的专家:

 

客户需要使用 TMDSEMU560V2STM-U 调试 AM62D-Q1定制电路板。

它们是否应该同时连接 EMU0和 EMU1引脚以使用 XDS560v2中的所有功能、例如跟踪功能?

 

 

 

此致、

- Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能从硬件角度回答您的问题。

    如果您计划将器件置于上面所插入表格定义的任何模式、则需要将 EMU[1:0]引脚连接到调试器。 调试器还能够使用 EMU[1:0]引脚  在 AM62Dx 调试子系统和调试器之间发出触发事件信号。

    我不确定 TI Code Composer Studio (CCS)工具目前支持哪些跟踪函数。 我似乎记得、CCS 工具不再支持某些跟踪函数、但该注释可能与与跟踪端口相关的跟踪函数(TRC_CLK、TRC_CMD 和 TRC_DATA 信号函数)相关。 我将该主题分配给 CCS 团队、让他们评论 CCS 和  XDS560v2调试器支持的内容。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定 TI Code Composer Studio (CCS)工具目前支持哪些跟踪函数。

    对于 AM62x、相关内核应支持内核跟踪:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_debug-trace.html#etb-trace

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、Ki。

    此致、

    - Shibata