This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:SYSCONFIG 配置问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C7000-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487768/audio-am275-evm-sysconfig-config-issue

器件型号:AUDIO-AM275-EVM
主题中讨论的其他器件:SysConfigC7000-CGT

工具与软件:

您好!  

我的 客户 在 SysConfig 中配置时钟设置时遇到问题。 此问题仅在 v1.23中出现、在 v1.22中不出现。 我们可以看到:  

这是 SysConfig 问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daviel:

    每个版本的 FreeRTOS SDK 都依赖于特定版本的 CCS、SysConfig、CGT 工具。 其发行说明中指定了该选项。 以下是适用于 AM275x 10.01.00.32的 FreeRTOS SDK:

    AM275 FreeRTOS SDK:版本说明10.01.00

    相关工具和编译器信息

    工具/组件 受支持的 CPU 修补程序版本
    Code Composer Studio R5F、C75 12.8.1.
    SysConfig R5F、C75 1.22.0、版本3893
    TI ARM CLANG R5F 3.2.0.LTS
    C7000-CGT C75 4.1.0.LTS
    FreeRTOS 内核 R5F、C75 11.1.0
    TIFS 不适用 v10.01.09

    它指定 SysConfig 版本为1.22。 请使用版本说明中指定的正确 SysConfig 版本。

    此致、

    Ming