工具与软件:
嗨、师父:
我们正在尝试将旧的芯片 SC28L198替换为 xr16v654、如何我们遇到下面的问题打印出来。 您能帮助我们解决这个问题吗?
顺便说一下、我会尝试将值写入 LCR 寄存器(设置8个数据位、1个停止位、无奇偶校验)并回读、该寄存器没有变化。 我想这可能是一些硬问题。 需要您的建议。
Th4.0 Type_Main 中出现异常。
主句柄:0x0。
主堆栈基址:0x81971180。
主堆栈大小:0x10000。
R0 = 0x00000000 R8 = 0x81470428
R1 = 0xbeebbe R9 = 0xffffffff
R2 = 0x00000020 R10 = 0x00000000
R3 = 0x804068f8 R11 = 0x00000002
R4 = 0x4b2b2400 R12 = 0x80169dc0
R5 = 0x4b280000 SP (R13)= 0x81980ec0
R6 = 0x00000001 LR (R14)= 0x80004894
R7 = 0x81981180 PC (R15)= 0x8012627c
PSR = 0x80001df
DFSR = 0x00000a21 IFSR = 0x00000000
DFAR = 0xbeebbe IFAR = 0x00000000