Thread 中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15
工具与软件:
您好!
我们将基于 AM57的平台从 Linux 6.6迁移到6.12。
除了加载 Remoteproc 固件之外、一切都运行正常:
omap-iommu 55082000.mmu: iommu fault: da 0x0 flags 0x0 remoteproc remoteproc1: crash detected in 55020000.ipu: type mmufault omap-iommu 55082000.mmu: 55082000.mmu: errs:0x00000002 da:0x00000000 pgd:0x74b0806d *pgd:px95a00002
这种行为可以很容易地在 BeagleBoard-X15上使用 CURRENT (scarthgap) meta-ti 重复。
以下是使用完全相同设置时 ti-linux-6.6.6.y 和 ti-linux-6.12.y-cicd 之间的相关 dmesg 日志。
我知道这还没有得到官方的支持,但也许这已经是一个已知的回归?
我想这种情况也会发生在其他 DRA7电路板上、例如 AM57xx EVM。
感谢您的支持
Julien