Thread 中讨论的其他器件: PMP
工具与软件:
大家好!
定制电路板:基于 TI Sitara AM5728
操作系统版本:VxWorks 21.07.
我遇到了在定制板上配置 Uart1的问题。
我已按如下所示在 DTS 文件中添加了其属性、
SERIAL1:串行@4806A000
{
兼容="ti、am5-uart";
REG =<0x4806A000 0x1000>;
interrupts =<72 0 4>;
Clocks =<\uart1_gfclk_mux>;
时钟名称="uart1_gfclk_mux";
pinmux-0 =<\uart1_pads>;
};
//引脚信息
uart1_pads:uart1pads /**/
{
引脚设置=<
0x17E0 0xE0000 /* RxD ->焊球引脚 B27 */
0x17E4 0xA0000 /* TXD ->焊球引脚 C26*/
>;
};
我可以串行端口、
->开发人员
DRV 基准名称
1 [3]/
0 [3]/dev/null
7 [3]/ devm
4 [5]/eeprom/0
15 [3]/input/event
18 [141]/mmc1
0[3]/null
9 [3]/ram
14 [3]/romfs.
6 [3]/shm
3 [5]/ttyS0
3 [5]/ttyS1
2 [3]/tyCo/0 =>/ttyS0
2 [3]/tyCo/1 =>/ttyS1 //此 uart1
我无法通过它发送和接收数据。任何人都可以帮我解决此问题。
此外、你们可以确认我的配置是否正确用于 DTS 文件中的 uart1。