This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何提高 SoC'温度?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465692/tda4ven-q1-how-to-increase-soc-s-temeprature

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

大家好、TI 专家:

我们要尽可能提高芯片的工作温度和功耗。 您有任何方法可以做到这一点吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该在您尝试仿真的用例中运行该器件。

    然而、当然、如果您使用0.85V 而非0.75V 来提供内核电压(VDD_CORE)、这将提高功率。

    此外、由于漏电功耗随温度呈近似对数关系增加、因此、如果在高温下运行器件、它也会增加功耗。

    Kevin