This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关 TDA4中 PWM 模块的问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462810/tda4vm-question-about-pwm-module-in-tda4

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI

SDK 示例和芯片手册似乎并未描述 PWM 的输入功能、

PWM 模块是否可以根据速度信号(TDA4_CCR)测量速度?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常认为 PWM 是输出。  
    我想使用计时器 IO7。 ~是这样、定时器的输入时钟通常在晶体频率到 μ s 250MHz 之间的任何频率下运行、具体取决于所选的时钟。

    Kevin