This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:SK-TDA4VM

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483294/sk-tda4vm-sk-tda4vm

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

大家好、

应用程序了 SK-TDA4VM 源文件。  

SDK 版本:10.01.00.04。

我曾尝试使用 Edge AI Studio 进行连接。 检测到设备时无法打开安装在设备上的摄像头。

继续搜索...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用 SDK 发行版9_00_00尝试执行此操作?  Model Composer 当前不支持版本10.01.00.04。 如果您在 SDK v9.0方面有任何问题、请告诉我。

    模型编写器帮助: https://dev.ti.com/modelcomposer/help

    模型编写器快速入门指南: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/training/workshop/edgeaistudio/modelcomposer_quick_start_guide.html

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    SDK 版本:  09.00.00.08 (2023年8月11日)

    已连接同一设备、但继续搜索...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已查看我在上一次回复中链接的模型编写器帮助页面的"目标器件设置概述"部分?   您能否确认您已按照列出的步骤操作?

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    非常感谢您的指导。 对我来说很有用。

    这只是我的错误。 我在尝试使用 CSI 相机接口后,只看了文件,我确定需要连接 USB 网络摄像头,所以我在 EDGE 工作室尝试使用网络摄像头,我可以使用我的设备网络摄像头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我很高兴听到您的问题已得到解决。 请将我的初始回复标记为已解决您的问题、我将关闭该主题。

    谢谢!

    Fabiana