This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:ADS7138示例代码

Guru**** 2411380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487429/am62a7-q1-ads7138-example-code

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7138

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户将 ADS7138用于 AD 采样。 是否有这方面的示例代码? 谢谢

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyu:

    您要使用哪个内核连接到此 ADC? 该内核上运行的是什么操作系统?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。 我认为内核或操作系统并不那么重要。 只要有可正常工作的演示代码、我们的客户就可以尝试移植到所需的内核或操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的客户 可能会发现 Linux 驱动程序和 RTOS 驱动程序可能大不相同。

    我看不到 Linux 内核6.6驱动程序绑定文档中列出的任何 ads7138、ads713或 ads71
    即在 Linux SDK 10.1中、在下
    board-support/ti-linux-kernel-6.6.6.58+git-ti/Documentation/devicetree/bindings.

    我将把您的主题发送给 ADC 团队、征求意见。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    当前没有展示 ADS7138功能的代码、但我们计划在不久的将来开发这种功能。 但遗憾的是、没有具体的时间表可供分享。

    此致、
    Joel