请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM69A 工具与软件:
您好!
我正在核心 ARM 上测试不同数量的线程,我想知道:
如何在 ARM 内核上分配线程、以及如何在线程之间分配算法?
使用的 SDK 版本: 10.00.00.05
使用的 Edgeai_tidl_tools 版本:10_00_08_00
目标 :AM69A
谢谢!
Azer
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.