This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:从2025年03月14日 开始 TI Scarthgap 构建是否可行?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487666/am3352-is-ti-scarthgap-build-feasible-as-of-2025-03-14

器件型号:AM3352

工具与软件:

您好!

我公司计划从 Kirkstone Yocto 更新到 Scarthgap、因为我们正在计划新的内部版本。 从2025年03月14日 开始、对于 AM335X、Scarthgap 构建是否可行? 我从 https://git.ti.com/cgit/arago-project/oe-layersetup/tree/configs/processor-sdk 上看到 至少有一些用于 Scarthgap 的配置文件。 近况如何?

此致、

Mr. Janne Paalijarvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于 Kirkstone、我们目前/最新/官方/支持的 AM335x SDK 版本为9.3。 至于 Scarthgap、目前尚未准备好、至少可能不会再持续几个月(我们的 SDK/DEV 团队当前的优先级是 AM6x)。 另请参见此处的帖子: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451878/am3352-v10-scarthgap-sdk-release-inquiry

    编码器 您可以对基本的 Scarthgap 配置进行试验并自行进行测试/评估、以查看是否适合您的使用 . 不妨首先看看我们为 AM335x 构建的基于 CI/CD 的最新 Yocto 映像以及相关测试报告等 请参阅 https://software-dl.ti.com/cicd-report/linux/index.html?section=platform&platform=am335x 一个需要注意的问题、在启用新的 Yocto 版本/内核/等时、最大的挑战通常是如此 的另一个好处是支持图形。 如果不关心您的应用程序的图形、您将有更好的机会采用它、并使它成功地为您服务。 原因是、AM335x 凭借其来自上游 U-Boot/内核/等的所有基本特性得到了很好的支持 已经(图形除外)。 但再说一次、我们在 E2E 论坛的背景下不能支持这一点。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们的产品是一个无头盒,我们不需要任何图形。