This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:以一定间隔获取输出类

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487467/processor-sdk-am62a-getting-the-output-class-in-an-interval

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

您好!

如何修改输出帧以及实现推理、该推理对多个帧上的已识别类求平均值或将它们与时间间隔关联。

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajan:

    我已将您的问题发送给我们的专家。 请预计下周早些时候给您答复。

    另外、能否详细说明您要尝试执行的用例。  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren:

    [报价 userid="533957" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487467/processor-sdk-am62a-getting-the-output-class-in-an-interval/5713432 #5713432"]

    您能否详细说明您要尝试执行的用例。  

    [报价]

    运行 app_edgeai.py 文件时。 系统只需要处理受限的帧(减少帧计数)。 而且我也不需要在每一个瞬间进行推理。 在检查多个帧时具有最高可信度的类应出现在可识别的类中


    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajan:

    您需要修改 apps_python/infer_pipe.py 中的源代码。

    请参阅主函数'pipelin'。 该函数将拉取输入 张量、使用模型处理帧、拉取源图像、进行后处理、并将输出图像提供回 gstreamer 流水线。 如果您看看 gstreamer 流水线、这一切都发生在 appsrc 和 appsink 插件之间。  

    您可以根据需要修改此项、例如、将新成员添加到本地 InferPipe 类中以跨多个帧进行跟踪。

    BR、
    Reese