请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
尊敬的 Expert:
客户应使用 QPSI 引导模式
有关 Bit8 lclk 设置、请参阅引导模式配置文件。 客户选择不带 DQS 信号的 QSPI 闪存、因此应将其设置为"0"
但是、本文档提到需要使用 LBCLKO 信号
由于 EVB 是具有 DQS 的 OSPI 闪存、因此没有关于如何使用不具有 DQS 信号的 QSPI 闪存的特殊指示。
我想问一下如何使用此 LBCLKO? 我应该从哪里提取这个信号?



谢谢
Daniel