Thread 中讨论的其他器件: CSD
工具与软件:
大家好!
我们偶然发现了 AM62L 的勘误表、由此产生了一个问题、即我们是否可以以及如何选择不同的引导分区。
在 TRM 中、我们注意到默认的是分区0、但可以使用正确的引导选项更改它

可悲的是、表5-6将所有选项标记为保留

您能否说明如何设置启动分区? 我是否能够将它们融合到我缩减的自定义启动选项中?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
"5.4.3.1 eMMC 引导加载程序操作"中提供了有关 eMMC 引导的更多信息。
eMMC 引导分区(boot0或 boot1)根据 eMMC EXT_CSD[179]进行选择、需要对其进行配置、下面是有关如何在 u-boot 中配置它的参考资料。
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62LX/11_00_05_02/exports/docs/linux/Foundational_Components U-Boot/UG-Memory-K3.html#eMMC-boot-configuration
遗憾的是、AM62L SR1.0勘误表中有一个勘误表"i2473引导:eMMC 引导可能失败"
https://www.ti.com/lit/pdf/sprz582
详细信息: 使用引导分区的 eMMC 引导不可靠。 该问题仍在调查中。 请注意、此公告不适用于使用 UDA 的 eMMC 引导。
权变措施 :无。 建议使用使用 UDA 或其他引导介质的 eMMC 引导。
此致!
-hong