This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:工作区错误或设计不良?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487468/ccstudio-workspace-bug-or-poor-design

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

任何与 worspace 创建相关的问题都会得到指向"6.1.1.1.1"的链接。 单文件夹工作区"(https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_project-management.html#single-folder-workspaces)
这表示:

"要使文件夹变为 Code Composer Studio 中的工作区、您无需执行任何操作、只需打开该文件夹即可。 可以为工作区指定其他文件夹。 您可以通过以下方式打开文件夹:File→Open Folder... 并指定要切换到的文件夹。打开文件夹后、Code Composer Studio 会自动跟踪其内容、并创建一个.theia 文件夹来跟踪诸如定制工作区设置等元数据。

可悲的是,如果我打开一个新的空文件夹什么都没有发生。 不会创建工作区或其他文件、CCS 窗口保持为空...

IHO 的预期行为应该是在该文件夹内创建一个新的工作区文件 、以便能够向其中添加新项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、如果我打开一个新的空文件夹、什么也没发生。 未创建工作区或其他文件、CCS 窗口保持为空...[/QUOT]

    它应该如下所示:

    在上面的示例中、我创建了一个全新的文件夹、名为"workspace_test"。 然后、我使用了"文件->打开文件夹"切换到该文件夹。 该工具会重新启动 CCS、当我打开 Explorer 时、它显示的工作区名称没有任何内容(因为文件夹是空的)。 这是预期行为。

    希望在该文件夹内创建一个新的工作空间文件 、以便能够向其中添加新项目。

    您可以按原样将文件添加到文件夹。  工作区文件实际上只对于多根工作区环境是必需的。 单文件夹工作区环境通常不依赖于工作区文件。

    谢谢

    Ki

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、无论如何、我仍然发现这与直觉不符。