请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4 工具与软件:
我正在准备 TiSDK 来支持我的 RTOS。 是否有将 RTOS 特定代码添加到 git.ti.com 的转储中的特定过程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在准备 TiSDK 来支持我的 RTOS。 是否有将 RTOS 特定代码添加到 git.ti.com 的转储中的特定过程?
Scott、您好!
[报价 userid="644694" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487094/processor-sdk-j784s4-pushing-rtos-specific-changes-to-git-ti-com "]我正在准备使用 TiSDK 来支持我的 RTOS。 是否有特定过程将 RTOS 特定代码添加到 git.ti.com的转储中我们与内部开发团队进行了核实、不会将自定义代码更改拉到存储库中。 由于我们无法维护定制代码、因此不会合并代码。
此致、
Karthik