工具与软件:
您好、亲爱的专家
客户希望将 DM R5用于芯片(或其他设备)诊断失败、并希望在 DM R5上应用程序。
这里有几个问题、
(1) CAN DM R5 (唤醒域)访问主域或 MCU 域 I/O 外设?
(2)据我所知、DM 是 sysfw 的一部分、它专用于唤醒域 R5上运行。 DM 源代码是否也需要获得业务部门的批准?
(3)是否可以在没有获取 DM 源的情况下在 DM R5内核上实现程序自定义应用?
谢谢你。
Gibbs

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、亲爱的专家
客户希望将 DM R5用于芯片(或其他设备)诊断失败、并希望在 DM R5上应用程序。
这里有几个问题、
(1) CAN DM R5 (唤醒域)访问主域或 MCU 域 I/O 外设?
(2)据我所知、DM 是 sysfw 的一部分、它专用于唤醒域 R5上运行。 DM 源代码是否也需要获得业务部门的批准?
(3)是否可以在没有获取 DM 源的情况下在 DM R5内核上实现程序自定义应用?
谢谢你。
Gibbs

您好!
1.是 WKUP 域可以访问其他域外设。
2. DM 表示设备管理器不是 sysfw 或 TIFS 这是运行 sciserver 以处理来自其他内核的 RM、PM 调用。
3.如果在 WKUP_R5上运行操作系统,则可以在 DM 内核上运行其他应用程序 。 您可以创建两个不同的任务、一个任务是运行 sciserver(DM)和其他任务(无论应用程序需要什么)。 但如果它是裸机,那么它是不可能的
此致
Tarun Mukesh
您好、Lance
更新我的观点、
*默认情况下应禁用 TDA4-EN FFI、以便 DM 可以访问 MCU 域 外设。
*启用 FFI 后, 应禁止跨域外设访问。 由于您的安全目标是尝试监控 MCUSS、因此您可以启用 "部分"MCU 隔离。 但我认为目前的状态不支持 TDA4-EN 软件。
示例参考、
*建议您在启用 FFI 时使用"外部硬件外设"网桥主(DM-R5)/MCU 域。
*您需要考虑一种情况: A53和 DM R5是否复位隔离? 我认为 答案是否定的、对您有什么影响?
让我们等待 Tarun 的建议。
谢谢
Gibbs
您好!
是。 默认情况下、您可以访问跨域外设。
MCU 岛与 SoC 其余部分之间的大多数通信可通过内部 SPI 连接进行。 帮助端子
允许安全通信、以将 MCU 岛与 SoC 其余部分中的故障隔离。 MCU 岛集成了通信外设、例如 MCSPI 和 MCAN、这些外设预计用于安全关键型通信、因此如果主 SoC 停止运行、MCU 岛可以将此信息传递到系统的其余部分。
此致
Tarun Mukesh