This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:C7X 在对组进行解析初始化期间发生错误。

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481504/tda4vh-q1-c7x-encountered-an-error-during-the-initialization-of-deconvolution-with-group

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

当 decovLayer 组不等于1、时、在电路板上运行它是错误的

我使用 SDK: ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05.tar.gz 进行测试

我提供了 onnx 文件和导入配置。   

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/group_5F00_deconv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    请向我发送您尝试运行此操作的电路板类型以及用于在电路板上运行模型的命令行。   

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的推测配置文件:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/tidl_5F00_infer_5F00_smoke.txt

    我使用的运行演示是 TI_DEVICE_ARMv8_TEST_dl_algo_host_rt.out 、可从 c7x-mma-tidl/arm-tidl 的源代码编译

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我在10.01.02上尝试了这种模型、问题可以重现。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang 和 Adam:

    下面将 TIDL 团队为此制作的补丁交付给中国团队。  请尝试一下。  如果您需要 CDDS 中的位置、Adam 会向我发送一条消息。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已获取补丁并正在进行验证。