This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS-20:.out-file 太大而无法打开

Guru**** 2467970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488932/ccstudio-ccs-20-out-file-is-too-large-to-open

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

尊敬的专家:

 

目前、我正在尝试将我们的固件工程从 Code Composer Studio 版本迁移 12.8.1.00005 复制到版本 20.1.0.6_1.7.0 .

 

我能够构建 sytem 项目并获取两个已使用内核的.out-files。

很遗憾、我只能在调试视图中加载一个.out 文件。 加载其他内核会导致以下错误:

 

无法读取文件"FW_EXE_App.out"(错误:无法读取太大而无法打开的文件"FW_EXE_App.out")

FW_EXE_App.out 文件大小为: 56540KB .

 

相同的文件 (使用 CCS 20.1构建)可以通过 CCS 12.8加载、不会出现任何问题、并且代码按预期运行。

 

 

为什么新版本的行为与旧版本不同?

此致

Lars