This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如何设置 CMS 产品的参数? 用于移液管中的"models"的用途

Guru**** 2537130 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479388/am62a7-how-to-set-the-parameter-for-cms-product-what-is-using-for-models-in-pipiline

器件型号:AM62A3

工具与软件:

适用于 cms 产品。  我应该在 YAML 文件中使用哪个参数 :

  1. Input:Linux_CAM。    
  2. 输出:Linux_Display

 YAML 文件中的流程具有管道"Input, models, Output]" :

"模型"的用途是什么。 如果此功能在 CMS 产品中可用?  对于此组件、有何指导原则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM62A3

    工具与软件:

    如何使用适用于 CMS 产品的 UI?  是否有任何 UI 项目的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    很抱歉我们延迟了响应。 这两个 TT 被错误地分配。  

    当前状态如何、您需要我们提供哪些帮助?

    谢谢你。

    建中