This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:SGMII SoC 驱动程序

Guru**** 2468110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477850/dra821u-q1-sgmii-soc-driver

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

我能够找到 TI 准备的 SGMII 故障排除指南。  

https://www.ti.com/lit/an/snla473/snla473.pdf?ts = 1740039284341&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com.hk%252F

本文档引用了具有 SGMII 接口的 TI ETH PHY 器件。 它还提供到 SGMII 规范的链接。

https://archive.org/details/sgmii/page/n9/mode/2up

 

该规范提供了驱动程序交流规范(tclock2q)、我建议将其用作 SOC 规范。  

即使规范中引用了 RXCLK (嵌入式)、我们仍可以定义有效数据窗口 tdVW=UI -550PS+250ps。

问题:

我们是否可以使用此规格 SGMII SoC 驱动程序仿真?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    很抱歉回复延迟。

    有关 SoC 驱动器仿真、您可以参阅 www.ti.com/.../spracp4a.pdf 应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供应用手册的链接。 这是一个非常有用的文档、它定义了我要遵循的仿真过程。 遗憾的是、它不提供 SGMII 交流规格(TX 输出不确定性/偏移和 RX 数据眼图模板或设置/保持时间)。  

    请看一下我之前的消息(链接)、TI 在其中为其 ETH-PHY 器件提供了 SGMI 规格的参考。 我正在尝试确认可以将那些交流电规格用于处理器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    在 Si 验证期间、我使用了以下 TX 眼图模板。

    RX 使用了相同的眼罩、但增加了其他损失(RJ、SJ、ISI 和噪声)以模拟最坏的情况。

    希望这对您有所帮助。