This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:与 QNX SDK 中的 TDA4有多相似?

Guru**** 2467050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488084/am62a7-q1-how-much-similar-with-tda4-in-qnx-sdk

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs,

我的客户已使用 QNX 在 TDA4AL 上开发了 DMS 摄像头应用、现在正在尝试对 AM62A 进行调查以了解其下一个项目。

他们要求提供 QNX SDK 中 TDA4与 AM62A 之间有多相似的更多详细信息。

是否可以提供详细信息、说明与 AM62A QNX SDK 中的 TDA4有多相似?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SI:

    就 QNX 和 TI 以及 SDK 代码库的软件交付成果/组件所有权而言、AM62A 和 TDA4是类似的。

    但需要考虑的差异很少:

    -显示:TDA4显示驱动程序是 TI 实施的基于 R5的、对于 AM62A 显示驱动程序来自 A53上运行的屏幕框架的 QNX 部分;

    -传感器和 CSI 驱动程序: TDA4 CSI 和摄像头传感器驱动程序在 R5内核上实现,对于 AM62A ,这些驱动程序在 A53上运行。 不过在两种情况下、驱动程序均由 TI 实施

    - 2A 节点(如果是 AM62A)在 A53内核上运行。

    尽管有上述差异、但 TDA4和 AM62A 的应用堆栈非常相似。 例如、两个平台都支持基于 TIOVX 的类似单摄像头/多摄像头应用、通过检查确保基础驱动程序不会在应用级别暴露。

    因此、如果客户在 TDA4上实施了 vision_apps 应用、就很容易将其移植到 AM62A。 我们在 AM62A 上重复使用了 J7应用。

    此致、

    Shiva.