This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C66XCODECS:搜索 TI 编解码器库的 big endian lib

Guru**** 2411080 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2L06, TMS320C6452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487745/c66xcodecs-searching-for-big-endian-lib-for-ti-codec-library

器件型号:C66XCODECS
主题中讨论的其他器件:66AK2L06TMS320C6452

工具与软件:

您好!

看起来 TI 提供的库采用小端字节序、但对于我们正在开发的产品、我需要大端字节序。 您或有人知道有很大的端字节序版本的 C66X G.728编解码器库吗? 或者我们可以对其进行重新编译、以便采用大端字节序吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="314992" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487745/c66xcodecs-searching-for-big-endian-lib-for-ti-codec-library ] TI 提供的库看起来像是小端字节序、但我需要为我们正在开发的产品使用大端字节序。 您或有人知道有很大的端字节序版本的 C66X G.728编解码器库吗?

    如果下载的库是为小端字节序构建的、则可以为大端字节序重新构建。  

    请注意、我们 在 E2E 论坛上不再为该器件提供直接支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、以便解决您的问题。 有关66AK2L06支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/809582/faq-tci6638k2k-support-guidance-tci6638k2k-tci6636k2h-tci6630k2l-66ak2l06

    如产品文件夹和常见问题解答中的建议所 示、请随时联系其中列出的第三方以获得更多支持。

    对这方面的不便和缺乏指导表示遗憾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有另一个使用 TMS320C6452的产品、该产品使用 C64+内核、还需要在大端字节序中运行此编解码器、TI 是否有大端字节序和 ELF 格式的 G.728编解码器库?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="314992" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487745/c66xcodecs-searching-for-big-endian-lib-for-ti-codec-library/5716317 #5716317"]我们还有另一款使用 TMS320C6452的产品、该产品使用 C64+内核并且还需要以大端字节序运行此编解码器、TI 是否具有大端字节序和 ELF 格式的 G.728编解码器库?  [报价]

    您下载的库是针对给定的字节序和格式构建的。 如果你没有所需的异教和格式,你需要重建它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、没错、我在哪里能找到将这个 TI G.728编解码器库重建为大端字节序的源代码?