This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:PRU-ICSS AM6421和 AMIC110

Guru**** 2409960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2612, PROFIBUS, AMIC110, AM6421, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488893/am6421-pru-icss-am6421-and-amic110

器件型号:AM6421
主题中讨论的其他器件:ProfibusAMIC110、AM2432、AM2612

工具与软件:

您好!

在 AM6421和 AMIC110中找到了 PRU-ICSS (EtherCAT、EtherNet/IP、Ethernet、Profibus、Profinet)、但对于 AM6421、它没有经过认证的协议栈和 AMIC110。

这意味着具有经过认证的堆栈 I 的 AM6421可以直接用于 EtherCAT、EtherNet/IP、以太网、Profibus、Profinet 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="393618" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488893/am6421-pru-icss-am6421-and-amic110具有经认证堆栈的 AM6421可以直接用于 EtherCAT、EtherNet/IP、以太网、Profibus、Profinet 应用。

    对于较新的设计、我们推荐使用 AM6421、AM2432或 AM2612。 目前、SDK 不支持 PROFIBUS、但第三方合作伙伴支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着、 具有经认证堆栈 I 的 AM6421可直接用于 EtherCAT、EtherNet/IP、以太网、Profinet 应用、无需认证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过认证协议栈、我可以直接用于 EtherCAT、EtherNet/IP、以太网、Profinet 应用、无需认证

    不可以、客户仍然需要对自己的产品进行认证、因为应用取决于用例、预先认证可减少客户的上市时间。