This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:USB DFU 和 MSC 引导

Guru**** 2468110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487307/am62l-usb-dfu-and-msc-boot

器件型号:AM62L

工具与软件:

从构建表中、不支持 USB 主机和器件启动。 这是必需的。 尤其是适用于使用 AM62x 并将 DFU 用于生产线上的 eMMC 闪存的客户。

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62LX/11_00_05_02/exports/docs/devices/AM62LX/AM62LX_build_sheet_11_00_05_02_files/AM62LX_build_sheet_11.00.05.htm

从勘误表中可以看出、DFU 引导存在一些问题、但并不表示绝对不受支持。

#1。 如果此器件上是否支持 DFU、结论是什么?

#2。 如果需要、是否可以在硬件设计中的 AM62L EVM 上进行 DFU 引导? 我尝试了将 J19连接到 PC、无法使用以下引导模式设置检测到 USB 器件:  

#3. 是否有在 SDK 中支持 DFU 的简短计划?