This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:BIST 执行后的 a72_0内核异常

Guru**** 2468110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VP-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487657/tda4vp-q1-a72_0-core-exception-after-bist-execution

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持部门:

将来自 J742S2-SBL 的组件的 BIST 示例(LBIST 和 PBIST 组合)集成到 TDA4VP-Q1上的 PROCESSOR-RTOS-SDK 时、会遇到问题。

注意:我已经通过删除代码快照并将其移动到私人论坛更新了帖子: Valeo scala3 jacinto 论坛,所以这个帖子可以被删除,来自您的反馈可以在帖子上:  Valeo scala3 jacinto 论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行探讨、然后回复给您。

    此致、

    Josiitaa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您创建新主题。 我将关闭本视频。

    此致、

    Josiitaa.