This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:如何在基于 ARM 的微控制器中引导 Ubuntu?

Guru**** 2468110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488072/j722sxh01evm-how-to-boot-ubuntu-in-an-arm-based-microcontroller

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

我们为基于 ARM64的微控制器提供了 u-boot。 我们要在其上面使用 Ubuntu。 当前的情况是、我尝试使用具有引导分区和根分区的 SD 卡进行引导。
在这种情况下、如何将 Ubuntu 加载到各自的分区中、并允许 u-boot 向内核提供控制? 目前、它 不会超越 GRUB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 J722S 上支持基于 Arago 的文件系统、不支持基于 debian 的 Ubuntu。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerhty、

    感谢您的回答。 我很好奇 J722S 板是否不支持 Ubuntu、或者 TI 是否对此流程提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J722S

    有 RTOS、QNX、Linux (基于 Yocto 的 Arago)。 与 SOC 无关。 我们不提供软件支持。

    J722s 是四核 A53。 这应该能够支持 Ubuntu、但我们没有提供。

    正在关闭该主题帖。

    -基尔西