This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:在冷启动时复位以解决方法 ErrataID:i2331

Guru**** 2468110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484008/am6422-resetting-on-cold-boot-to-workaround-errataid-i2331

器件型号:AM6422

工具与软件:

您好!

   我使用的是 SDK8.6版本、使用 SD 卡启动 Linux 时没有问题。 打开 Emmc0设备电源时、我仅打印以下信息、然后不再作出反应。 这可能是什么原因呢? 此部分是否有补丁?

U-Boot SPL 2021.01-00001-g7e12ed6f28-dirty (2025年2月27日- 16:34:41 +0800)
EEPROM 在80时不可用、尝试在81时读取
在0x51读取板载 EEPROM 失败-1
在冷启动时复位以解决方法 ErrataID:i2331
正在重置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanglili:

    请查看以下链接的常见问题解答、以了解 eMMC RST_n 信号是否是原因。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1168342/faq-am62x-how-to-check-and-configure-emmc-flash-rst_n-signal-to-support-warm_reset-from-emmc-booting-on-am62x-sk-e2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      目前我们有十个硬件、其中三个可以从 emmc0正常启动。 根据您的操作、使用无法从 emmc0启动的硬件之一、您可以从 emmc0启动。 我想知道是否有任何程序修改可以实现此问题。 根据您的方法、我每次都需要输入命令。 当我们在后期有一个大数字时,它会占用很多时间。不是一个很合适的方法。也许还有其他方法可以通过修改代码来实现它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这周,他的表现很好。 敬请期待下周的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanglili:

    我想知道是否有任何程序修改可以解决此问题。 根据您的方法、我每次都需要输入命令。 当我们在后期有一个大数字时,它会占用大量的时间。不是一个很合适的方法。[/报价]

    我不确定还有什么解决方案。 在将 eMMC 焊接到 PCB 上之前、您可能需要咨询 eMMC 器件供应商、了解是否可以对配置进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我不知道为什么会出现这个问题。 当 eMMC 的复位引脚未使能时、第一次上电是冷启动、eMMC 器件可以正常工作、但在软启动期间、eMMC 器件不会复位 EMC 器件、因此它停留在我之前截获的信息上。 这是我说的吗? 如果是、为什么某些硬件可以在软启动期间工作? 我在这部分有一个问题、希望您能帮助分析一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定为什么会出现此问题。 当 eMMC 的复位引脚未使能时、第一次上电是冷启动、eMMC 器件可以正常工作、但在软启动期间、eMMC 器件不会复位 EMC 器件、因此它停留在我之前截获的信息上。 这是我说的吗?

    有。

    如果是、为什么某些硬件在软启动过程中可以工作? [报价]

    这些器件从处理器(本例中为 AM64x)获取复位信号、而 eMMC RSTN 引脚在启用 RSTN 之前不会获取复位信号(遵循我在上面提供的指令)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       我明白,非常感谢!