This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:M4F 内核的 I2C 示例和 SDK 信息

Guru**** 2468100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488324/am6442-i2c-example-and-sdk-information-for-m4f-core

器件型号:AM6442

工具与软件:

大家好、团队成员:

我之前通过 syscfg 工具为 M4F 内核生成 I2C 示例

找到 SDK Intra LLD 和 HLD 选项,它们之间有什么区别?

我需要采用 i2c 进行 EEPROM 存储器读取和写入的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      有关 I2C HLD 与 LLD 的详细信息、请参阅 DRIVERS_I2C。

    [quote userid="523586" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488324/am6442-i2c-example-and-sdk-information-for-m4f-core 我需要通过 i2c 进行 EEPROM 内存读取和写入的示例。

      有关详细信息、请参阅 I2C_MEMORY_READ。

    此致、

    Tushar