This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:启用 CLOCKOUT0

Guru**** 2412580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483624/am623-enable-clockout0

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

我需要从引脚 A18到摄像头模块启用时钟(范围为6MHz 至24MHz)   

  

DTS 如下

refclk1_out_pins:refclk1-out-pins{
          PINCTL-SINGLE、PINS =<
                AM62X_IOPAD (0x01f0、PIN_OUTPUT_PULLUP、5)/*(A18) EXT_REFCLK1.CLKOUT0 */
          >;
};

&K3_CLKS{
       refclk1_out{
                分配的时钟数=<&K3_CLKS 157 67>;
                分配的时钟速率=<25000000>;
                pinctrl-names ="默认值";
                pinctrl-0 =<&refclk1_out_pins>;

                 状态="正常";
        };

};

无法在网上看到任何时钟、请提供建议。

谢谢!

Gireesh Hiremath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gireesh、您好!

    [quote userid="489291" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483624/am623-enable-clockout0                 分配的时钟数=<&K3_CLKS 157 67>;[/QUOT]

    我现在不需要时间来测试它、但我想知道 id "67"是否应该是"33"。

    根据 https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/am62x/clocks.html、 时钟67为"DEV_BOARD0_" MCU 实现 _EXT_REFCLK0_OUT"、而时钟33为"DEV_BOARD0_EXT_REFCLK1_OUT"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我尝试了 ID 33、但我在线路上只看到0v6、而不是时钟。

    到目前为止、它未连接到任何器件

    我觉得不需要  CLKOUT0引脚的父时钟信息

    此致、

    Gireesh Hiremath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gireesh、您好!

    我查看了 TRM 和数据表、了解了模式5 (CLKOUT0)下的引脚 A18、显然该引脚仅用作 RMII 模式下以太网 PHY 的输出时钟。 我认为您不应该将此引脚用于您的摄像头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    以及 它看起来独立的时钟工具。 它仅绑定到以太网的任何特定原因。

     是否有任何替代方案从 PWM 以外的处理器生成时钟(以 MHz 为单位)?

    此致、

    Gireesh Hiremath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这周,他的表现很好。 敬请期待下周的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gireesh、您好!

    建立 看起来独立的时钟工具。 它仅绑定到以太网的任何特定原因。

    我不是以太网专家、我会将您的查询发送给我们的器件时钟专家、以评论如何生成时钟来驱动外部组件、然后我将帮助您在 Linux 中实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gireesh、您好!

    CLKOUT0是一个25M 或50M 输出、主要用于以太网接口。

     除了 PWM 之外、还有其它任何从处理器生成 MHz 时钟的替代方法?

    我不确定精度要求。

    您是否具有时钟的一些目标规格。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在寻找8 -24MHz 的频率范围。

    谢谢!

    Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gireesh

    谢谢你。

    我正在查找的频率范围是8 -24MHz。

    您可以考虑使用 PRUSS 来生成时钟。

    我不确定能够达到的准确度、需要根据要求对其进行验证。

    此致、

    Sreenivasa