This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:USB 主机引导器件型号

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484227/am6442-usb-host-boot-device-model-numbers

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户有关于 USB 主机启动的问题。

是否可以提供可用于 USB 主机启动(并确认工作)的 USB 设备的产品名称或型号?

我客户环境中的 USB 主机启动行为不稳定、因此了解哪个 USB 器件成功、以便客户可以尝试一下会有所帮助。  

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsunoda-San:

    不、我们没有此类列表。

    由于 USB 技术的性质、具有相同品牌和型号的 USB 设备不一定具有相同的电气字符、这可能会导致不同的行为。 此类列表用处不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    感谢您的响应。

    我认为 AM625的问题与您在此处回复的问题类似:

    (1) AM625:USB 主机引导模式-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    这是否意味着、如果某个特定品牌和型号适合它们、那么同一型号的所有设备都可能会正常工作?

    如果我的客户在努力进行 USB 启动、他们应该检查什么?

    我也在请求我的客户提供更多信息。

    此致、

    Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这周,他的表现很好。 敬请期待下周的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsunoda-San:

    [报价 userid="499871" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484227/am6442-usb-host-boot-device-model-numbers/5701551 #5701551"]

    如果我的客户在努力进行 USB 启动、他们应该检查什么?

    [报价]

    请提供 USB 引导问题的详细信息、任何控制台日志也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    客户已在结束时解决此问题、因此我将关闭。

    感谢您的支持。

    此致、

    Mari