This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:AM67中的显示配置

Guru**** 2411390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488241/am67-display-configuration-in-am67

器件型号:AM67

工具与软件:

您好、先生

AM67是否能够支持如下所示的3个独立显示?

1.

a. 通过使用 OLDI0~OLDI3、CLK0将独立 LVDS-SL 连接到一个显示屏

b.  使用 OLDI4~OLDI7、CLK1将另一个独立的 LVDS-SL 连接到一个显示屏

c.使用 DSI0 ~ DSI3、DSI_CLK 将 DSI 切换到一个显示屏

2.  

a. 使用 OLDI0~OLDI7将 OLDI-DL 切换到一个显示屏

b.使用 DSI0 ~ DSI3、DSI_CLK 将 DSI 连接到一个显示屏

C. RGB 到一个显示屏

另一个问题是、OLDI4~OLDI7是否可以是 OLDI0~OLDI3的镜像?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第二个选项中、什么是 RGB 转一台显示器? 您是指这里的 DPI 显示?  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、RGB 表示 DPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、第二个选项是可行的、只要有足够的引脚可用于 RGB 输出。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    没有 选项1、对吗?

    但是、如果选项1简化为仅  a 和 b、那么它是否可以 wotk?

    不过、OLDI4~OLDI7是否可以是 OLDI0~OLDI3的镜像?  

     我的意思是、OLDI0~OLDI3 在一个显示屏上、 OLDI4~OLDI7在 另一个 显示屏上 、但只是  OLDI0~OLDI3的镜像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang:

    我不确定。 我认为应该是可能的、但尚未验证。 而 EVM 上支持选项2。

    此致、

    Brijesh