This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:[SDK 文档]请修改此注释

Guru**** 2410090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488034/am6442-sdk-document-please-mofity-the-comment

器件型号:AM6442

工具与软件:

你(们)好

以说明两者的注释

  Bootloader_imgSeekFxn

  和

  Bootloader_imgReadFxn

与下面的相同。

请适当更正。

  

  

 

 

谢谢、此致、

鹤本市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsurumoto、

    感谢您报告上述信息。 我已为此提交了内部 Jira 工单、可能会由 SDK v11.1修复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tushar。

    正确的信息是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsurumoto、

    Bootloader_imgReadFxn () API 用于从当前偏移读取映像,而 Bootloader_imgSeekFxn ()用于将当前偏移调整到特定位置。

    希望以上内容有所帮助。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tushar!