主题中讨论的其他器件:SysConfig、 AM62P
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
请参考、我使用的是 SDKv09.02.01.10。
请提供示例指令或代码、以初始化 SPI 器件并将示例数据从 U-Boot 加载程序发送到连接的 SPI 从设备。 另外、您能否告诉我用于初始化 SPI 器件的 API?
此致、Kalyan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此外、您能否告诉我是否有可用的 U-Boot 命令可用于检查已连接的 SPI 从设备列表及其设备信息?
不需要、这是您需要根据您发送的数据手动管理的内容、并与您预期接收的某些设备的已知模式进行比较。 与 I2C 不同、此类 SPI 探测方法的有机性要低得多。 此外、对于 SPI、每个 SPI 硬件外设实际上只连接了一个器件、并且您应该知道硬件设计 POV 的含义。 与 I2C 不同、I2C 是真正的总线。
此致、Andreas
Kalyan
我将看到、本周我可以花些时间创建一个工作示例供您参考。
在处理另一个涉及 AM62P 的支持案例时、我创建了两个补丁、允许使用`sSPI` U-Boot 命令(如实用程序)、请参阅随附的内容。 AM64x 的更改会稍有不同(pinmux、请使用 SysConfig 工具为 AM64绘制此部分)、并且待编辑文件的文件名当然会不同。 但是、您应该能够清楚地知道这一点、而不会遇到太多的麻烦。
然后、在 U-Boot 提示符下、您可以按如下方式访问 SPI 接口:
U-Boot 2024.04-00002-gc685c5d14bf (Mar 12 2025 - 02:44:52 -0500) SoC: AM62PX SR1.0 HS-FS Model: Texas Instruments AM62P5 SK DRAM: 2 GiB (effective 8 GiB) Core: 87 devices, 31 uclasses, devicetree: separate MMC: mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1 Loading Environment from nowhere... OK In: serial Out: serial Err: serial Net: eth0: ethernet@8000000port@1 Warning: ethernet@8000000port@2 (eth1) using random MAC address - 42:56:1d:3c:35:25 , eth1: ethernet@8000000port@2 Hit any key to stop autoboot: 0 => sspi 1:0.3@1000000 16 8fff FFFF =>
请注意、`sSPI`命令的第一个参数(`1`)对应于补丁添加的器件树 SPI 别名(`spi1`)。
此致、Andreas
此致、Andreas
您是否有机会创建 SPI 器件测试(发送/发送数据)的有效示例?
这已经在之前的帖子中提供了;我们在这里没有其他可以提供的。 您需要按照这些步骤/补丁来激活`sSPI`命令支持、然后您可以使用该命令来探测/检查 SPI 总线、例如、您可能希望与之进行比较的外部 SPI 器件的已知良好 ID 值。
请注意、我将在 PTO 上、直至3月 e/o March、所以此处的进一步回复将会延迟。
此致、Andreas