This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:是否可以同时执行64通道回放和64通道录音?

Guru**** 2411410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486592/processor-sdk-am62x-is-it-possible-to-perform-64-channel-playback-and-64-channel-recording-at-the-same-time

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

尊敬的 Expert:

TDM1/TDM2是两条 PCM 总线、总线共具有64个时隙、TX/RX 从模式、并使用 McASP1、2.

是否可以同时执行64通道回放和64通道录制?

如何设置内核/驱动程序? 相关的参考示例在哪里?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    McASP 支持2-384个 TDM 时隙。 理论上、64通道应该是可能的。 您能否详细说明您使用的是什么编解码器? 它是否支持多通道音频?  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren

    1. PCM 流:32时隙 X 8位 X 8000采样率= 2Mbps
    2. 2个 PCM 流= 64个时隙(同时64个 TX 和 RX)
    3. 根据系统设置、所有设置均设置为法则或 Mu 法则(8位、单声道)。
    4. TX/RX 是独立的、可能不相关。
    5. 每个时隙可以根据指定函数提取原始数据(8位)或将其转换为线性数据(16位)。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好。

    请查看以下文档:

    https://www.ti.com/lit/an/sprack0/sprack0.pdf

    此致、

    Suren