This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:支持32GB 内存

Guru**** 2469170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488012/am3358-support-for-32gb-memory

器件型号:AM3358

工具与软件:

您好!

我们将推出基于 AM3358BZCZA100并以 BeagleBone Black 为基准的电路板。  

该参考设计具有4GB eMMC 存储。

我们的供应商建议我们不要使用4/8GB 存储容量、而是使用32GB 存储容量来长期支持 eMMC 芯片。

处理器是否支持32GB 内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否计划从 eMMC 器件引导、还是只能由操作系统使用?

    我之所以这样问、是因为操作系统软件可以随着新设备的发展而发展。 但是、多年前开发的 ROM 启动代码则并非如此。 ROM 引导代码开发人员在创建引导代码时不会知道较新的器件、因此您选择的新 eMMC 器件需要向后 兼容。

    我会根据您对我问题的回答、将该主题重新分配给合适的人员。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用 eMMC 引导、就像在 BeagleBone 中一样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被告知您应该能够从 AM335x 和32GB eMMC 引导、但仅从 MMC1端口引导(TRM 提到了 MMC0端口上的限制)

    本主题展示了另一个客户的成功案例: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/429565/am335x-mmc1-raw-mode-boot-from-high-capacity-emmc

    请查看  上面提到的 E2E 主题、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Paul