This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:10m、100m 和1GHz 以太网驱动方法

Guru**** 2411510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488151/am623-10m-100m-and-1ghz-ethernet-drive-methods

器件型号:AM623

工具与软件:

大家好!

AM57x 不允许在 Linux 中使用10M、100M 和1GHz 以太网。
是否可以仅使用 AM62x 和 Am64x 在 Linux 下驱动10M、100M 和1GHz?

此致、

Ito