This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如何将在线时钟树工具配置导入 MCU+ SDK 源代码

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442521/am62a7-how-to-import-online-clock-tree-tool-configuration-to-mcu-sdk-source-code

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我可以将时钟树配置从文件打开/保存到文件。

但不确定如何将配置应用于 MCU+ SDK 中的源代码。

请提供建议。

此致、

- Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibata:

    感谢您的提问。

    时钟树工具输出不能直接在 MCU+SDK 中使用。

    时钟树只能用于 实现器件时钟树的可视化。  CTT 是一种交互式可视工具、可为用户提供器件时钟树架构的全局视图、并可用于确定确切的寄存器设置以获取特定配置。

    请参阅  CLOCKTREETOOL 以了解详细信息。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的评论。

    所以、您意味着我们需要通过参考 CTT GUI 来手动修改源代码中的寄存器配置?
    或者我们可以使用 SysConfig 进行寄存器配置?

    请告诉我我们需要为配置修改哪些文件。

     

    此致、

    - Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibata:

    所以您的意思是我们需要通过参考 CTT GUI 手动修改源代码中的寄存器配置?

    是的、您需要手动修改应用程序代码中的寄存器配置。

    请告诉我我们需要为配置修改哪些文件。

    用于开发应用程序的源文件。

    此致、

    Tushar