This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:无法设置 U-boot 加载程序中的 GPIO 标签和引脚值

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489040/am6422-not-able-to-set-the-gpio-label-and-pin-value-from-the-u-boot-loader

器件型号:AM6422

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

请参考、我使用的是 SDKv09.02.01.10。

无法使用 GPIO_request() API 从 U-Boot 加载程序设置 GPIO 标签、导致系统挂起。 当使用 GPIO_SET_VALUE 设置 GPIO 引脚值时、也会发生相同问题。

#define        LCD_SPICS_GPIO                     379
#define        LCD_RST_GPIO                       380
#define        LCD_DATACMD_GPIO                   383
                         467.很不错的一个酒店