This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:OX03c10 raw12

Guru**** 2468040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489290/tda4vm-ox03c10-raw12

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI:

   我使用 OX03c10 raw12 、  我使用 ox03c10.properites    ,     我 不知道设置   ox03c10.properites  ,

  我 得到 WDR IMG 是黑暗的, 我 不知道如何设置属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kong:

    抱歉、您指的是哪家酒店? ISP 属性?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。    我设置了 ISP 但颜色不正常  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您是否在寻找对此传感器的 ISP 进行调优?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 我 使用 ox03c10传感器 和 线性模式, 但我看到图像是深黄色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题分类 μ A
    [SENSOR]_properties.txt 配置
    1. line_m ü mode与WDR mode的定义及选择条件?
    2. WDR_BIT_DEPTH:一般是20 μ s 或应该怎么选择?μ s
    3. WDR_kne_X/WDR_kne_n ü Y的定义及怎么填写?
    4. black_pre/black_j ö POST的定义及怎么填写?
    5. h3a_inputLSB的定义及怎么填写?

    黑电平校正
    1.目前操作方法是用手捂住镜头、捕获raw图像、请问这种操作对吗?或是需要在什么条件下的暗箱进行操作?
    2.需要捕获多个曝光增益下的图片测试吗?

    H3A
    1.根据文档描述、定焦摄像头不需要多余的H3A步骤、请问AWB及AE也不需要调试吗?

    CFA+WDR
    1.根据文档描述、此软件只支持RGGB 及 RCCB、请问可以支持BGGR格式吗?Ω
    2. CFA的选项卡中各项说明?是否只需选择默认值?
    3. WDR和GLBCE的选项卡中各项说明及如何填写?

    AWB
    如果图像采用压缩型宽动态范围(WDR)格式、需要一个分段线性(PWL)拐点文件、如何获得PWL文件?Ω
    2.选择 Flash Settings/Max Horizontal Paxels/Max Vertical Paxels/WDR Gamma %,以 RAWFE (100*G).的定义及怎么填写?

    颜色校正
    1.如何获得伽马对比度查找表?

    EE
    1.从文档中不太理解边缘增强的三块区域具体应该怎么调试、需要此模块调试的具体讲解

    LDC
    1.如何获得LDC LUT file?
    2. LDC的调试参数应该按什么标准填写?

    LSC
    1.如何获得LSC 输入表?

    伽马
    1.伽马 LUT一般是选择标准的还是用户自定义的?如果是用户自定义的、这个表怎么获得?

    DPC
    1.缺陷像素校正参数如何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢孔、我已将此售票重新分配给我们的成像专家 Gang、以便在这里为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Jadav

       这是我的 ox03c10.properies

         

    SENSOR_WIDTH 1920
    1280

    # 0=RGGB;1=GRBG;2=GBRG;3=BGGR、4=Mono、
    #10=RGGI、11=GRIG、12=BGGI、13=GBIG、14=GIRG、 15= 4.11GR、16=GIBG、17=IGGB
    颜色模式3.

    #传感器模式: 0表示线性(无解压缩), 1表示 WDR (解压缩)
    WDR_MODE 0

    # RAW SENSOR IMAGE BIT_DEPTH :线性传感器可能为8、10或12 ;由于压扩, WDR 模式通常为12
    位深度12.

    # WDR bit_depth :解压缩后的 WDR 原始传感器图像位深度,通常为20或24
    WDR_BIT_DEPTH 24.

    # WDR 解压缩拐点(逗号分隔,中间不含空格)
    WDR_KNE_X 0,512,140,2172176409409565535
    WDR_KNE_Y 0204204816316384,65565536,1041048,063,1048063

    #传感器黑电平减去解压缩(对于某些索尼 WDR 传感器)
    #当 RGBIR 传感器的 PCID 为 ON 时,黑电平可能会设置为0
    BLACK_PRE 0

    #传感器黑电平在分解后减去(适用于大多数 WDR 传感器和所有线性传感器)
    #当 RGBIR 传感器的 PCID 为 ON 时,黑电平可能会设置为0
    Black_post 0

    #内部压缩20/24位 WDR RAW 至16位 ISP 的伽马值
    #对于24位 WDR 传感器,通常约为50 (0.5 ),对于20位传感器,通常约为70 (0.7 )
    GAMMA_PRE 60.

    H3A 输入位范围的# LSB 位置(从 BIT-H3A_INPUT_LSB 到 BIT-H3A_INPUT_LSB+9)
    H3A_INPUT_LSB 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kong:

    看起来您需要使用提供的传感器驱动程序在 X3C 上工作。
    请先咨询传感器驱动程序提供商和传感器供应商、了解 X3C 传感器和驱动程序基础知识以及其中的特定设置。
    如果没有一些基本的传感器/驱动程序信息、我们将无法正确设置属性文件。

     这是我的 ox03c10.properies

    您需要根据传感器驱动程序设置填充属性文件。

    1. Line_n ü mode与WDR mode的定义及选择条件?
    2. WDR_BIT_DEPTH:一般是20 μ s 或应该怎么选择?μ s
    3. WDR_KNE_X/WDR_KNE_R ü Y的定义及怎么填写?

    取决于您的传感器是以线性模式还是 WDR 模式工作。
    由于 X3C 是一种 WDR 传感器、因此它通常应该处于 WDR 模式。
    请咨询您的传感器驱动器开发人员和传感器供应商、以了解所使用的 WDR 压缩扩展拐点。

    4. BLACK_PRE/BLACK_B ü POST的定义及怎么填写?
    [报价]

    这也是由传感器驱动程序决定的。
    请检查在传感器驱动程序中设置的基座值。
    我们通常在调优工具中测量它以进行确认。
    对于包括 X3C 在内的 OVT WDR 传感器、它通常为  black_post。

    5. H3A_INPUT_42 LSB的定义及怎么填写?
    [报价]

    这用于为 AE 和 AWB 设置 H3A 输入。
    根据应用和 AE/AWB 性能、客户通常选择大约2~6 μ H 的值。
    在 AE 设置和现场测试之前、您可以先使用4开始。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 根据文档描述、定焦摄像头不需要多余的H3A步骤、请问AWB及AE也不需要调试吗?[/报价]

    TI SDK 中的 AE/AWB 用于参考和演示(未准备好生产、仅在实验室条件下进行测试)。
    您可以在实验室对其进行设置和调优以检查性能、然后决定是否需要成像第三方来提供可直接用于生产的 AE/AWB。

    您可以查看以下链接以设置 AE。

    e2e.ti.com/.../faq-setting-up-auto-exposure-ae-for-your-image-sensor-with-tda4-am6xa-isp-vpac

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1303303/faq-am62a7-how-to-set-the-minimum-maximum-exposure-time-and-analogue-gain-for-2a-algorithm

    1. 根据文档描述、此软件只支持RGGB 及 RCCB、请问可以支持BGGR格式吗?Ω
    [报价]

    此上下文中的 RGGB 表示 Bayer 模式、也可以是 BGGR。

    CFA+WDR
    1.根据文档描述、此软件只支持RGGB 及 RCCB、请问可以支持BGGR格式吗?Ω
    2. CFA的选项卡中各项说明?是否只需选择默认值?
    3. WDR和GLBCE的选项卡中各项说明及如何填写?[/报价]

    在许多情况下、调优取决于应用程序和主观。
    您可以从 python 脚本中的默认设置开始、然后在看到需要进行一些更改时进行调整。

    如果您以前没有传感器/ISP 调优经验、请仔细遵循调优工具帮助菜单下的插件指南。
    如果还无法区分图像质量的差异、请先从 python 脚本和调优工具中的默认值开始。

    awb.
    如果图像采用压缩型宽动态范围(WDR)格式、需要一个分段线性(PWL)拐点文件、如何获得PWL文件?Ω
    2.选择 Flash Settings/Max Horizontal Paxels/Max Vertical Paxels/WDR Gamma %,以 RAWFE (100*G)为的定义及怎么填写?[/报价]

    这些内容在调优工具的帮助菜单下的插件指南中进行了介绍。

    某些插件中可能需要 PWL 拐点文件或 PWL LUT 文件。
    请仔细遵循插件指南、因为它可能因位置而异。

    "Gamma %"值与"gamma_pre"相同。
    请确保在所有调优工具插件中使用相同的值、以保持一致。

    颜色校正
    1.如何获得伽马对比度查找表?[/报价]

    这是可选的。
    如果您不知道要做什么或尚未选择、则可以忽略它并使用默认值。

    EE
    1.从文档中不太理解边缘增强的三块区域具体应该怎么调试、需要此模块调试的具体讲解[/报价]

    当您在 GUI 中更改参数时、EE 调优主要是检查输出图像的主观性。
    请首先遵循 VPAC-VISS-EE 部分和插件调优指南。
    我们将检查是否有可用的常见问题解答。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="542688" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489290/tda4vm-ox03c10-raw12/5720133 #5720133"]LDC
    1.如何获得LDC LUT file?
    2. LDC的调试参数应该按什么标准填写?

    LSC
    1.如何获得LSC 输入表?[/QUOT]

    请查看下面的常见问题解答链接。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1058565/faq-tda4vm-how-to-create-a-ldc-mesh-lut-for-fisheye-distortion-correction-on-tda4?keyMatch=LDC%20FAQ

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1405138/faq-tda4vm-how-to-create-lens-shading-correction-lut-for-vpac-viss-lsc

    DPC
    1.缺陷像素校正参数如何修改?[/报价]

    这通常取决于您的调优目的以及在某些传感器和照明条件下是否存在大量不良像素。
    请先看一下 TDA4 TRM 中的 VPAC-VISS-DPC 部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kong:

    您的问题与以下主题重叠、您可以在其中查看一些讨论和答案。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455891/tda4vm-summary-of-problems-encountered-during-the-first-tuning-of-isp/5717227?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A629991#5717227

    这个用于同一个项目吗?