This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:查找 AM62A-AM62A (适用于 MCU-PLUS-SDK - RTOS、No-RTOS 的 MCU+ SDK) 08.04.00.07

Guru**** 2406510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489625/processor-sdk-am62a-looking-for-mcu-plus-sdk-am62a-mcu-sdk-for-am62a---rtos-no-rtos-08-04-00-07

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

您好!

TI 支持让我转至此论坛。 我正在为 AM62A 查找较旧的 SDK 版本。 TI 网站上最早的版本是08.06.00.18。
SDK-AM62A 软件开发套件(MCU-PLUS-SDK)|德州仪器 TI.com

但是、我正在寻找 AM62A-AM62A (适用于 MCU-PLUS-SDK - RTOS、No-RTOS 的 MCU+ SDK) 08.04.00.07 (首选 Windows Installer、08.04.00.xx 也可以使用)。

在旧工程中、我有08.04.00.07之前的单独 SDK 文件、由于我想将它们移至单独的软件包、因此最好有整个 SDK 软件包。

升级到较新版本的 SDK 可能会导致现有引导程序出现问题。

此致
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    是否确定在 AM62A 器件上使用了08.04.00.07? 我认为 SDK8.6是支持 AM62A 的 SDK 的第一个版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我很确定。 这是早期于2022年与 TI 的合作、那时 TI 为我们提供了基本环境(AM62A 的引导映像、启动代码)。 我们仅收到了项目真正必需的 SDK 文件。

    如果这个 SDK 不再可用,那将不会是那么悲惨。 我还可以根据现有 SDK 文件构建一个不完整的 SDK 包、这对于我的用途来说已经足够了。 如果有完整的 SDK 就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我们仍有旧版本存档。 但同样,这是早期的发展,所以我不确定你是否会找到你正在寻找的东西。 我会通过电子邮件联系您。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的讲解。 我正在将您的查询传送到一所大学、以了解我们如何从存档中挖掘8.4版。