This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:MAIN*_热关键温度阈值过高?

Guru**** 2405395 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480999/am62a7-main-_thermal-critical-temperature-threshold-is-too-high

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

对于 AM62x、main*_thermal 临界温度阈值设置为105°C、只要 SOC 至少是扩展的工业温度、这对我来说是合理的。  不过、AM62A 的阈值设置为125C、这对于仅支持高达105C 的 SoC 扩展工业温度版本而言是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan Cormier

    感谢您的提问。

    请添加一些其他详细信息。

    请帮助我了解您在哪里可以看到这些设置。

    我们为该器件提供了以下温度等级。

    表10-1. 命名规则说明

    t Temperature (3) A–40°C 至105°C -扩展工业(请参阅建议运行
    条件)
    I–40°C 至125°C -汽车(请参阅建议运行条件

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内核中有一个临界温度阈值、设置为在达到温度时关闭 SOM。

    对于 AM62P、目前只有汽车器件、因此125C 是合理的。 但对于 AM62A、大多数器件型号都是扩展工业级、因此105C (如 AM62x)似乎是合理的。

    arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62-therm.dtsi:

    			main0_crit: main0-crit {
    				temperature = <105000>;	/* milliCelsius */
    ..
    			main1_crit: main1-crit {
    				temperature = <105000>;	/* milliCelsius */

    arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62a-thermal.dtsi:
    arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62p-thermal.dtsi:

    			main0_crit: main0-crit {
    				temperature = <125000>;	/* milliCelsius */
    ...
    			main1_crit: main1-crit {
    				temperature = <125000>;	/* milliCelsius */
    ...
    			main2_crit: main2-crit {
    				temperature = <125000>;	/* milliCelsius */
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan Cormier

    谢谢你。

    [报价 userid="153510" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480999/am62a7-main-_thermal-critical-temperature-threshold-is-too-high/5688778 #5688778"]

    内核中有一个临界温度阈值、设置为在达到温度时关闭 SOM。

    对于 AM62P、目前只有汽车器件、因此125C 是合理的。 但对于 AM62A、大多数器件型号都是扩展工业级、因此105C (如 AM62x)似乎是合理的。

    [报价]

    规格。 让我向团队了解并向您通报最新情况。

    我可能需要重新分配给软件专家、因为我主要支持硬件查询。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan Cormier

    感谢您的关注。

    我没有收到任何意见、请允许我跟进和更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan Cormier、您好!

    请参考我从专家处收到的以下意见。


    我们将 SDK 设置为每个 SoC 的主要市场。 AM62x 属于工业应用。 AM62a 和 am62p 仅针对汽车推出、然后添加了工业器件。 我们尚未对工业封装进行任何正式启动或支持。
    希望客户脱机修改这些值

    临界温度阈值设置为仅在引导完成后达到温度时才将 SOM 关断。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    期望客户离线修改值

    感谢您的指导。

    请注意、在另一篇 e2e 文章中、温度传感器的精度仅为+/- 7C。  在这种情况下、在105C 下因扩展温度而关断是否存在任何风险?  例如:处理器以104C 的速率读取数据、但实际上是以111C 的速率运行? 或者是否内置了足够的裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan Cormier、您好!

    谢谢你。

    现在、我们指定 +/- 5C 的精度

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1392943/faq-am625-am623-am62a-am62d-q1-am62p-am62l-am64x-am243x-design-recommendations-custom-board-hardware-design-vtm

    在105°C 时因工作温度延长而关断是否存在这种情况下的任何风险?  例如:处理器以104C 的速率读取数据、但实际上是以111C 的速率运行? 或者是否有足够的内置裕度?

    温度设置可能取决于用例。

    我怀疑提供的设置可以作为客户根据用例进行更新的起点。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan Cormier、您好!

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan Cormier、您好!

    未添加以下内容:  

    最高工作温度中没有额外的裕度来考虑传感器误差。  需要将关断点设置为比最高工作温度低5C、以确保不超出限制。

    当 跳闸点设置为120C 时、SOC 很可能会在115C 下跳闸、这比指定值低10C。

    客户应在其设计中考虑这种差异。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="177086" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480999/am62a7-main-_thermal-critical-temperature-threshold-is-too-high/5719361 #5719361"]

    最高工作温度中没有额外的裕度来考虑传感器误差。  需要将关断点设置为比最高工作温度低5C、以确保不超出限制。

    当 跳闸点设置为120C 时、SOC 很可能会在115C 下跳闸、这比指定值低10C。

    客户应在其设计中考虑这种差异。  

    [报价]

    谢谢 Kallikuppa、我本来想知道这一点、但被 TI 软件团队在 DTS 中选择的阈值弄糊涂。  TI 似乎应该将这些阈值降低5C。

    我可以为 TI 和 Linux 邮件列表创建一些补丁。

    我还将根据处理器温度等级在 u-boot 中添加一些动态温度级器件树固定值。  我可以将其提交给 TI 或 u-boot 邮件列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人希望在这些修补程序上获取抄送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan Cormier、您好!

    感谢您提供的意见。

    我可以为 TI 和 Linux 邮件列表创建一些补丁。

    我还将根据处理器温度等级在 u-boot 中添加一些动态温度级器件树固定值。  我可以将其提交给 TI 或 u-boot 邮件列表。

    [报价]

    感谢您主动支持 TI。

    当您取得进展时、请告诉我。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan Cormier、您好!

    是否有任何人希望获得这些补丁程序的抄送?

    我需要与软件团队进行核实。

    请稍候。

    此致、

    Sreenivasa