This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:无法从 EMMC 引导分区引导

Guru**** 2407550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489644/am6442-failed-to-boot-from-emmc-boot-partition

器件型号:AM6442

工具与软件:

大家好!

我正在尝试从 EMMC 引导分区 mmcblk0boot0分区进行引导。

我按照 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-sitara/esd/am64x/latest/exports/docs/linux/中的步骤进行操作 Foundational_Components、如 U1002-Boot/UG-Memory.html

=> MMC dev 0 1
 => fatload MMC 1 ${loadaddr}tiboot3.bin
 => MMC 写入${loadaddr}0x0 0x800
 => fatload MMC 1 ${loadaddr}tispl.bin
 => MMC 写入
${loadaddr
}0x800 0x1000 => fatload MMC 1 ${loadaddr}u-boot.img => MMC 写入${loadaddr}0x1800 0x2000 
=> MMC partconf 0 1 1 1
 => MMC bootbus 0 2 0 0 
 

但是、在我取出 SD 卡并提供电源后、它显示空白屏幕、无法从 eMMC 引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayana:

    您是否将引导模式引脚从 SDCard 引导更改为 eMMC 引导?