This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4 QNX 到 Linux 的迁移

Guru**** 2467570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489545/tda4al-q1-tda4-qnx-to-linux-migration

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

大家好!  

我们一直在 QNX 中开发。  
我们的应用基于视觉应用示例。 我们使用 TIDL 运行时以及 OpenVX 框架中的某些函数。  
我们使用了一些我们认为符合 POSIX 标准的 I/O 库。

我希望迁移到 Linux 需要多少工作?  
我们有一个在 Linux 上运行的摄像头驱动程序(或者由摄像头提供来处理)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数基于 OpenVX 的应用部分可以轻松迁移到 Linux。 是的、可能需要移植您正在使用的这个 POSIX API。

    此致、

    Brijesh