This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:TIDL 10支持 VIT-B/S

Guru**** 2406510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466673/am68a-vit-b-s-support-on-tidl-10

器件型号:AM68A

工具与软件:

TIDL 10支持变压器模型、并以 DeiT 和 dEtr 为例。 是否对 Vit-S/B 有任何支持、这些型号应该有什么延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出问题;开发/工具团队将很快为您解答!

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、文!

    您是否有任何更新? 我已经等了9个多月了。
    e2e.ti.com/.../am68a-vit-b-s-support-on-tidl-9-2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、文!

    这方面是否有进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TIDL10.0中、我们验证了以下变压器模型:

    swin_tiny_patch4_window7_224

    vibert_128_224

    DEIT_TINY_PATCH16_224

    segformer_b0_finetcired_ade_512_512

    我们将在几天后在模型选择工具中发布更多详细信息和预期的推理时间。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TIDL10.1中、特别是在对应于(https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools 标签:  10_01_04_00)的 tidl-tools 版本中、我们已经验证了以下变压器型号:

    swin_tiny_patch4_window7_224

    vibert_128_224

    DEIT_TINY_PATCH16_224

    segformer_b0_finetcired_ade_512_512

    我们将在 几天后在模型选择工具中发布更多详细信息和预期的推理时间。  

    请注意、上述 edgeai-tidl-tools 标签与 SDK 10.1版本中包含的固件不兼容、您需要按照 github.com/.../update_target.md 中的说明进行固件更新

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您提供有关当前模型的链接。

    我最感兴趣的是 Vit-S 模型,特别是 Dino/DINOv2。 它是否在路线图上?

    此外、我已经在模型选择工具中选中了 dETR、它的延迟和 FPS 具有 NaN 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在调查  dETR 的精度问题。  

    Vit-Base 也是另一个正在研究的模型。  我们也将尝试调查 Vit-S。