This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:错误的器件规格 MMC 1.

Guru**** 2406500 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488606/sk-am62p-lp-bad-device-specification-mmc-1

器件型号:SK-AM62P-LP

工具与软件:

SDK v10.1的版本

EVK:SK-AM62P-LP

命令:  

$ cd ${PSDKLA}
$ sudo bin/create-sdcard.sh

然后、该工具会重新分区 SD 卡、对其进行格式化并将文件复制到每个分区中。 此时、我们将 tisdk-default-image-am62pxx-evm.rootfs.tar.xz 作为 FS。

将引导模式切换为 SD 引导、然后给 EVB 上电、然后获得错误的器件规格 MMC 1错误  

控制台日志:

U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (Nov 29 2024 - 11:41:54 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 17056 bytes
Trying to boot from MMC2
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Starting ATF on ARM64 core...

NOTICE:  BL31: v2.11.0(release):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 04:20:32, Nov  1 2024

U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (Nov 29 2024 - 11:41:54 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 1904 bytes
** Bad device specification mmc 1 **
Couldn't find partition mmc 1:1
Error: could not access storage.
Trying to boot from MMC2
spl: mmc init failed with error: -110
SPL: failed to boot from all boot devices
### ERROR ### Please RESET the board ###

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已尝试直接使用 WIC 映像刷写 SD 卡并看到电路板成功引导?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prashant:

    我们使用 BalenaEtcher 通过 tisdk-default-image-am62xx-evm-10.01.10.04.rootfs.wic.xz 刷写 SD 卡、并获得闪存错误。

    -威尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    我也得到相同的错误在 BalenaEtcher 同时刷写 SD 卡与tisdk-default-image-am62xx-evm-10.01.10.04.rootfs.wic.xz. 您可以尝试另一种方法:

    转到您的 PSDKbin 路径 并运行以下命令:

    sudo ./create-sdcard.sh

    此方法适用、应可帮助您成功刷写 SD 卡。

    此致、
    维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="546558" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488606/sk-am62p-lp-bad-device-specification-mmc-1/5719327 #5719327"]我们使用 BalenaEtcher 通过 tisdk-default-image-am62xx-evm-10.01.10.04.rootfs.wic.xz 刷写 SD 卡、并获得闪存错误。

    Balena Etcher 的最新版本存在问题。

    请参阅以下常见问题解答

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423359/faq-am62a7-q1-balena-etcher-flash-error-workaround

    此致、

    Prashant