This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:环视校准图的最小尺寸(像素)是多少?

Guru**** 2467050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485877/tda4vm-what-is-the-minimum-size-pixel-of-surround-view-calibration-chart

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

全高清(1920x1080)摄像头图像中校准图表中黑色方形的最小尺寸(像素)是多少?
我希望尽可能减小环视校准图表的尺寸。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 我将在调查这些有关环视应用的详细信息。

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的热情支持。 这些信息对我非常有帮助、可以最大程度地减小校准空间。

    -乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    没问题、环视应用支持有限、而且我没有机会就此主题与团队进行讨论。 明天我会尽量向您提供更多信息。 如果没有、我将在下周提供最新情况。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的回复

    乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    将于下周发布更新。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的回复

    乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!  

    还在和专家讨论。 这似乎取决于图表上磁场的距离、因为这将决定像素需要多大才能准确描述输出图像。 随着我获得更多结果、我会更新这些结果。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为算法不应该关心图表的实际大小(以毫米为单位)、而是只关心像素的数量(可能是20像素、还是40像素?) 该图表在摄像机图像中占用

    例如、我的图表的黑色方块为112毫米、图表位置如下所示:

    以下是摄像头视图之一(1920x1080):

    我只是想知道摄像头 视图中黑色方形的最小像素是多少才能进行环视校准并有效。

    提前感谢。

    乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!  

    平方大小没有实际限制。 只要您可以手动选择用于校准的正方形上的点、它们就可以根据需要缩小。 在较旧的器件中、这是通过 MATLAB 完成的。 但是、使用较大的正方形有助于校准并提供更准确的输出图像。  

    谢谢!

    Sarabesh S.